This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A /使用开关频率为800kHz 的1.0uH 电感器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666529/bq25703a-bq25703a-use-1-0uh-inductor-with-800khz-switching

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道1.0uH 输入电压的建议开关频率为1.2MHz。 那么、如果客户使用具有800kHz 开关的1.0uH 电感器、您是否有任何问题? 他们知道峰值电感器电流将增加、但他们希望实现更高的效率。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止、对于800kHz 工作频率下的1uH 电压、我没有任何顾虑。 但是、我们不会花时间评估此设置。