This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:BQ25120的初始化。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, BQ25120AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663277/bq25120-the-initialization-of-bq25120

器件型号:BQ25120

大家好

CPU 初始化后、我们无法通过 i2c 与 BQ25120通信。    如何在通电后配置 BQ25120的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    我将更改标题以匹配器件型号。

    VSYS 上的电压是多少? 你得到了否定吗?

    /CD 引脚上的电压是多少? 如果您只在 VBAT 上进行通信、/CD 引脚必须为高电平。

    您可以尝试插入 VIN 吗?


    此致、
    Gautham Ramachandran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、gautham、
    很抱歉我在度假一段时间。
    VSYS 上的电压为1.8V。
    2.没有答复。
    3. CD 引脚是设计的。
    我购买了 bq25120AEVM 并进行了更多测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您能否确保使用正确的地址? 0x6A 或0xD4?

    此致、

    gautham