This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011启动时 IDAC_CURRENT 的设置值和行为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666679/lm10011-the-setting-value-and-the-behavior-of-idac_current-at-startup

您好!

请告诉我启动时的设置值和 IDAC_CURRENT 的行为。

·如果 VIDS 在启动时 EN (启用)之后从"L"变为"H"、是否会反映 VID [5:0]的初始值?
VID [5:0]的初始值是多少? (高3位是 Vida - C 端子、低3位是初始值?)
在以下每个时序中、IDAC_OUT 的电流值是多少?
*当仅输入 VDD (EN:DISABLE)时:输出电压为0uA?
*对于 VDD +使能:使用 Rset 的当前值设置 Vout?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yucto、

    我认为数据表中的图1提供了您想要了解的详细信息? 初始值将由 RSET 设置。 然后、在6位模式下、当 VIDS 从 L 变为 H 时、IDAC 输出将更新为 Vida - C 上设置的相应电平。如图1所示、 VIDS 需要从 L - H 进行两次转换才能达到6位编程级别。

    关于问题的最后一部分、VDD > VUVLO_R 且 EN > VEN、以使 IDAC 出现。

    希望这对您有所帮助?

    David。