This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24041:(BQ24040)电路不能充电、但为什么?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666699/bq24041-bq24040-circuit-doesn-t-charge-but-why

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件:BQ24041

我在以前的设计中成功地使用了 BQ24041。  但是、我有一个不为电池充电的新板。  电池为 LIP 3.7V 500mAh。  我使用 BQ24041将电池连接到不同的设计、充电正常。  电池好。

我附加了电池充电器电路的一个捕获。  V1是 USB VBUS (5V)。

在之前的设计中、我使用 ISET 对更高的快速充电电流进行编程。  对于该设计、500mA 已足够、因此我将 ISET 断开并将 Iset2连接至高电平。

电池充电时、没有其他并联负载。  数据表显示、对于预充电和终止、PRE_TERM 可保持悬空以对10%和20%的默认值进行编程。  空间非常紧凑、这就是我所做的。

我对数据表的解释是、Iset2将取代 ISET。  实际上是否需要 ISET 的编程电阻器?

电路板很小、组件紧密封装。  电阻器为0402、因此我没有太多用于修改电路的选项。  下一步是使用相同的电路配置工作板、以查看其是否正常工作。

有什么想法、问题可能出在哪里?