This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013 + BQ24076 + BQ27421的设计评审请求

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24076, BQ51052B, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666184/bq51013b-design-review-request-for-bq51013-bq24076-bq27421

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他部件:BQ24076BQ51052B、BQ51013

您好!

  TI 应用的某个人能否查看随附的原理图? 它不包含任何专有信息。 这是一种无线充电+电量监测计 IC 解决方案。 我以前没有使用过 TI Qi、电池充电器总是比我预期的困难。

电池是 Samsung Galaxy Note4电池:

  • 标称电压3.85V
  • 容量:3.22mAh (12.4Wh)
  • 充电:CC/CV、Charve 电压= 4.4V;充电电流= 644mA 最大
  • 充电结束电流=32.2mA;
  • 充电温度=45C 最大

我查看了使用 BQ51052B (集成 Qi 接收器和电池充电器)的情况、但这只是在细间距 BGA 中使用、并且需要比电路板的其余部分更严格的布局。 因此、我将其更改为 BQ51013B Qi 接收器、后者随后馈入 BQ24076充电器。 最后、还有一个用于电池监控的 BQ27421燃料电池 IC。

谢谢、

Dereke2e.ti.com/.../Receiver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我已经查看过 bq51013B、bq24076没有发现任何问题。
    这是一个经过 WPC 认证的设计吗?
    有关 bq51013B 的一些注意事项:
    1) 规划好的线圈和尺寸将减少设计问题。 基于 EVM Vishay、具有低 DCR、4832FF-50、48mm X 32mm。
    2) 线圈调优可能需要调整 C16、C11和 C9值变化。 值作为起点很好。 线圈 L 将随其周围的金属变化和安装。 线圈 L 和电容器调谐至100kHz。
    3) WPC 认证需要 C17和 C18、还需要重新调整。 电流值作为良好的起点。
    4) AD 引脚2接地、正常。 当不使用引脚需要接地且引脚8悬空时、这是外部适配器 MOSFET 检测引脚。
    5) CLAMP、Comm 和 Boot 值看起来正常
    6) ILIM 和 FOD 电阻器值看起来很好、作为起始值、R28、R32和 R26。 如果 FOD 认证可能需要调整这些值。
    7) 通过10k 电阻器将 TS/CTRL 引脚13接地、安全条件禁用 TS 功能。
    8) EN1和 EN2被拉至低电平、启用无线电源、正常。
    9) RECT 滤波电容器2 X 10uF、良好。 这是一种未经调节的高噪声、 更多滤波效果更好。
    10) OUT 的最小值为1uF、正常。
    有关 bq24076的一些注意事项:
    1) SYSOFF 和/CE 低电平、电池充电使能时正常运行
    2) TMR 56k、双校验计算、大约为7.5小时
    3) EN1低电平和 EN2高电平、由 ILIM 电阻器设置输入电流限制
    4) TS 10k、安全条件禁用 TS 故障
    5) ILIM 1.5k、经过仔细检查计算、它大约为1A 的输入电流
    6) ISET 1.8k、已仔细检查计算、它大约为500mA 充电电流
    7) OUT 和 BATT 滤波器电容器看起来不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      感谢您查看此内容。 它用于专有应用-我正在设计发送器和接收器。 我想与 TI 一起购买发送器、但所有 TI WPC 发送器 IC 都是 NRND。 因此、我必须使用 NXP。 发送器 IC 是 WPC 1.2 -我假设这款 WPC 1.1接收器 BQ51013不会出现问题?  

    a) TI 是否有任何不是 BGA 的 WPC 1.2 5W 接收器? 我看了看,但没有看到任何东西。

    2) 2)调整 LC 振荡电路的步骤是什么:CSeries C9、C11、C16和 Cparallel C17 & C18?

    9) 9)我将 RECT 滤波电容器更改为2x22uF。 我应该增大吗? 我还将 BQ51013B 输出/ BQ24076输入电容器(C3)增加到了22uF。

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我假设这款 WPC 1.1接收器 BQ51013不会出现问题? ---Bill J -对于5W WPC1.1和1.2是相同的。 BQ51013B RX 将在1.2应用中工作、并可通过1.2认证。

    a) TI 是否有任何不是 BGA 的 WPC 1.2 5W 接收器? 我看了看,但没有看到任何东西。-- Bill J ---- WPC 1.1 RX 将满足 WPC 1.2要求,并可认证为1.2。

    2) 2) LC 振荡电路的调谐程序是什么:CSeries C9、C11、C16和 CLUNDLANK C17 & C18?- Bill J -请参阅数据表的第9.2.1.2.2节。 当放置在 TX 线圈或线圈模拟器上时、LCR 桥用于测量线圈 L。

    9) 9)我将 RECT 滤波电容器更改为2x22uF。 我应该增大吗? 我还把 BQ51013B 输出/ BQ24076输入电容(C3)增加到了22uF。-- Bill J --这是可以的,