This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:请求原理图审阅

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666261/bq24171-request-schematic-review

器件型号:BQ24171

e2e.ti.com/.../BQ24171_5F00_SCH_5F00_Rev01.pdfHi、

您能否查看上面的原理图、请告诉我是否存在任何潜在问题?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    了解应用的几个问题:
    将使用什么输入电压? 是否不需要 OVP (输入 FET 不会阻止输入适配器 OVP)? 输入的电流限制是多少?
    2.将使用哪种电池? 需要多大的充电电压? 需要多大的充电电流?
    正在使用什么热敏电阻? 确保正确计算 TS 电阻器。

    出于好奇、哪些终端设备会使用此充电器?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的意见。

    将使用什么输入电压? 是否不需要 OVP (输入 FET 不会阻止输入适配器 OVP)? 输入的电流限制是多少?

    ->输入通过 eFUSE 连接到适配器(5.0V/4A)并连接到充电器 IC。
    需要 OVP。 OVP 设计基于数据表中的"单节不可拆卸电池的典型应用原理图"。

    ->输入电流限制不受限制、因为没有 RAC 传感器电阻。


    2.将使用哪种电池? 需要多大的充电电压? 需要多大的充电电流?

    ->电池的最大电压为4.2V (请参阅随附的文件 PM550-MZ952LI 规格書_A1_180117 (1).pdf )
    充电电流为1.5A。

    e2e.ti.com/.../PM550_2D00_MZ952LI-_3C68_-_5F00_A1_5F00_180117_2800_1_2900_.pdf
    正在使用什么热敏电阻? 确保正确计算 TS 电阻器。

    ->请参阅下面随附的数据表。

    e2e.ti.com/.../ECTH100505-103F-3830FST_5F00_AP_2800_160819_2900_.pdf

    出于好奇、哪些终端设备会使用此充电器?

    ->终端设备为"工业 PDA"、此充电器将应用于通讯座中。

    我将等待您对该原理图的其他评论。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    看起来不错、我建议添加一个输入 RC 缓冲器来控制热插拔过冲(EVM 的 R4、R5和 C3)。 此外、R124也不是必需的。

    对于 TS 网络、如果冷态为0C、热态为60C、则 R33为1.91k Ω、R144为5.49k Ω。

    此致、
    Steven