This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:支持6S 锂聚合物的电池管理系统

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666740/bq76930-a-battery-management-system-to-support-6s-lithium-polymer

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ78350-R1

您好!

此 AFE/监测计(bq76930和 bq73850)是否支持锂聚合物化学电池。 如果没有、TI 是否提供任何支持锂聚合物6S 配置的电池监控/保护/监测系统?

谢谢、

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    是的、有关  6节电池的示例、请参阅应用手册 bq769x0无绳电器的 BMS 配置图3。 当然、数据表、其他 ap 手册和相关的 TI 设计也可能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。 是的、我能够浏览该应用手册。 该6S 器件帮助我完成了设计。 我想我不确定它是否专门支持 LiPo、因为 IC 按化学分类、我会看到一些 IC 会说锂聚合物、有些则不支持。 bq76930是我看到的 IC 之一、它没有明确表示支持锂聚合物。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:
    是的、根据作者的不同、LiPo 似乎具有不同的含义、通常更注重形状而不是化学成分。 bq76930将支持低至约1.6V 的 UV 阈值和低至约3.1V 的 OV 阈值、这些通常适用于 LiFePO4系统。 对于6节电池、请注意、建议的最小 VBAT 电压为6V、因此放电需要限制为每节电池~ 2V、每组为6S 或3节电池。 bq78350-R1电量监测计为 CEDV、因此它应该能够很好地处理电压。 bq78350可被载入多种化学成分文件、这些文件被用于复位时的容量估算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的6s 电池组将具有3V 的 UV 限制和4.25V 的 OV 限制。 电池组电压标称值为22.2V (每节电池标称值为3.7V)。 因此、它看起来应该支持它。 如果我错了、请纠正我的问题、并感谢您的帮助。