This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:参考设计中的备用电源电感器选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666757/webench-tools-lm5175-alternate-power-inductor-selection-from-reference-design

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在设计基于 LM5175的降压/升压转换器参考设计:

IN:10 - 14V

输出:12V、8A

该参考设计(原理图)指定了以下功率电感器:

Coilcraft XAL6030-102MEB:1.0uH、5.62-6.18 mΩ DCR、50MHz SRF、23A Isat、封装尺寸6.56 x 6.36mm

但是、DigiKey 不会携带此文件、因此我想使用以下替代方法:

Panasonic ETQ-P4M1R0KVK :1.0 μ H、4.07 mΩ DCR (最大值)、24.4A Isat、封装尺寸8.5 x 8.0 mm。

这似乎是合适的替代产品吗? 如果不是、哪些评级是问题?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来很好。 电感、Isat、DCR 和最高工作温度是预期电气性能所需考虑的主要参数。 尺寸可能会影响布局、但应该有办法容纳电感器。