This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702-Q1:最大输出电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666526/tlv702-q1-maximum-output-current

器件型号:TLV702-Q1

您好!

我的客户电路上的最大输出电流估计为305mA。

虽然输出电流可能超过建议的条件、但我是否应该提升 TLV702-Q1?

我的客户要求如下;

- VIN=3V~3.6V

- VOUT=1.25V 或 1.3V

- IOUT = 305mA

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、

    TLV702-Q1经过设计、测试、可在高达300mA 的负载下运行、这就是300mA 额定电流的原因。 虽然客户可能会发现 TLV702-Q1在305mA 负载下的性能足以满足其应用需求、但性能可能超出电气特性表规格。 我们建议推广额定电流为305mA 或更高的 LDO、使其应用处于器件的建议运行条件内。

    非常尊重、
    Ryan