This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25703A:设置电压终端电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25703A, BQ34110, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666703/bq25703a-setting-voltage-termination-level

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ34110BQ2000

大家好、我现在暂时接管了一个同事的项目。

我所做的工作是电池组的完整配置文件。 2300mAh、5节电池、额定电压为6V。

在使用 MSP430控制器和 Bqstudio 为电池充电时、我注意到充电过程中没有充电终止或电流变化。 电池将一直保持1安培的充电电流、并且在达到峰值电压后不会停止。 我熟悉其他系统如何检测电池充满电的时间并停止充电过程。(例如、 Δ T、Δ V 和端接电压)。 在 bqStudio 中、我可以看到电池上的电压达到峰值、然后下降、但充电并未停止。 我认为在性能评测过程中主机(MSP)与电量监测计芯片通信、因此不控制充电器芯片是对的吗? 如果确实如此、我是否需要手动终止充电、而实际上是拉动电池组上的插头、一旦配置文件完成、就能够通过主机控制充电器 IC? 我想确保我的电池参数描述正确、并且在放电开始之前、我没有对电池进行欠压/过充。

我的问题是如何配置我的设置、以便能够在电池充满电时自动终止充电?

1、充电过程结束时如何设定终止电压? (又名:充电器如何知道电池何时充满电并停止拉电流?)

2.当电池接近最大电压电平时,被拉电流是否应缓慢减小? 我们的设置目前正在拉取接近1安培的电流、以便为电池充电直至达到其峰值电压(7.5V)、并且不会停止。

3.如何为充电器配置其他关断方法,例如 Delta V 或 Delta T (也称为使用压降或温度来决定电池何时处于满容量状态)?

我们非常感谢您的帮助、请询问是否需要更多信息。

其他信息


充电器:bq25703A

电量监测计:bq34110

Battery Management Studio v1.3.54用于从充电器 IC 读取/写入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、充电曲线由电池制造商决定。 主机控制器、电量监测 计电路和充电器电路恰好遵循该充电曲线为电池充电。

    如果电量监测 计 IC 中保存了充电曲线、主机控制器只需读取 它们(充电电流、电压...)  并向充电器发送命令、以便为电池充电。

    2.在选择充电器之前,您必须知道 电池的化学成分是什么? 然后、如果电池组中没有电量监测计 IC、则在控制器中对充电配置文件进行编程。

    bq25703A 是从器件充电、无法单独支持 DETTA V 或 Δ V 终端。 您的控制器必须执行它。 对于 Delta V 或 Delta T 设计、您可以使用 bq2000数据表作为参考。