This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:4.1V 充电而不是4.2V -手动更改参数

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666725/bq27510-g3-4-1v-charging-instead-of-4-2v---change-parameters-manually

器件型号:BQ27510-G3

您好!

对于一个项目、我们仅以4.1V 的电压为电池充电、以限制电池的老化。

我使用 bq27510-G3电量监测计、首先在4.2V 下生成黄金映像。

在生成黄金映像之前,是否有必要在4.1V 下执行第二个周期,或者是否可以手动更改闪存中的某些参数?

如果是,哪些参数?

对于我们的电池、4.1V 电压下的容量是4.2V 电压下容量的90%。

我是否应该只更改"DesignCapacity"或其他参数?

谢谢

斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    您不需要在4.1V 时恢复学习周期。 您可以更新设计容量、但请务必将充电电压更新为4100mV、并且 FC 设置%=-1。