This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665764/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

我设计了一个直流/直流转换器,220V-550Vdc 至8Vdc。 。 最小负载为130mW、最大负载为4200mW。  该转换器以高达1.2W 的突发模式(高纹波)运行。 我需要 在最小负载时处于连续模式 、因为突发模式下的纹波是不可接受的。  如何完成此任务 ?

变压器初级电感 为6mH、NP-s=16.666 (初级电压到次级电压)、NP-a=10.9375 (初级电压到辅助电压)、NS-a=0.65625 (次级电压到辅助电压)

e2e.ti.com/.../Aux_5F00_PS_5F00_Sch.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Aurora、

    UCC28711没有突发模式、您可能会遇到保护故障、从而导致复位周期。

    如果您可以提供输出电压的波形、芯片的 VDD 以及接地的电流感应电阻器上的波形、我们可能能够对正在发生的情况进行引脚对点。

    此外、是否可以获得更清晰的原理图、从而帮助我解决问题。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的原理图。 明天我将向您发送所需的波形。

    e2e.ti.com/.../Aux_5F00_PS_5F00_Sch1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已连接  CS 引脚(通道2)和 Vdd (通道4)的波形6和7。 无6显示功率超过1W (工作正常),无7显示 最小负载,200mW 功率(高纹波-不可接受)。

    我可以在 CS 引脚上放置10nF 电容吗?  Vsense 呢?  能否使用 Vsense 的1k (R13)和47pF 返回?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Aurora、

    电流感应引脚上的10nF 电容器过大。 实际上、建议引脚上不要使用任何电容器、因为这会导致滤波信息、并由于增加的 RC 常数而导致反应延迟。 无需在 CS 引脚上放置电容器。

    对于 VS 引脚、请勿放置电容器、原因与 CS 引脚类似、但也因为 VS 引脚对时间敏感、任何延迟都可能影响器件的正常运行。 将一个电阻器与 VS 引脚串联的目的是什么?

    这些波形所处的输入电压是多少? 我提出的原因是 RLC 电阻器可能在高压线路上过度补偿、从而导致器件以您看到的方式运行。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形的取值为220Vin。    CS 引脚上的1nF 至10hF 电容有助于 (使转换器更加稳定)、但它没有解决问题。  我询问 了 VS 引脚、希望能够放置一个滤波器、电阻为1KR、电 阻为47pF。   我知道引脚非常敏感。 我甚至不能 用示波器探测它,除非引脚和信号之间有1KR 电阻器。  

    无论如何,您是否有任何建议,如何在不添加电容器或1W 预载的情况下解决此问题?

    此致、

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Aurora、

    一个猜测是、您的缓冲器对于轻负载运行可能是超大的。 如果缓冲器过大、则在轻负载运行期间、缓冲器将成为寄生负载、因为在关断期间或控制器关闭时、电容器必须在每个周期进行充电、因此电阻器会对其进行放电。 我想您可以尝试增大 R1和 R2的尺寸、或者、如果 TVS 的大小适合满负载、只需使用该缓冲系统即可。

    是否有理由让 RCD 缓冲器和 TVS 并联?


    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Davit:
    很抱歉造成混淆。 仅安装 RCD 缓冲器。 另一个选项(带有 TVS)未被组装。

    此致、
    奥罗拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Davit:
    我是否可以在 V_aux 上有任何负载? 25mA。

    此致、
    奥罗拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Aurora、

    您可以在 V_aux 上有负载。 然后、该问题变为交叉调节。

    对于130mW 的低负载、次级侧输出为8V、12.26mA 的负载。 您的辅助绕组电源(12V、25mA)现在比次级侧电源大、导致控制器调节辅助绕组、而不是次级侧绕组。

    此致、
    Davit