This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:采用反激式配置的 TPS23754的24/1A 输出应用原理图

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666469/tps23754-application-schematic-for-24-1a-output-using-tps23754-with-flyback-configuration

器件型号:TPS23754

您好!

 我们是否有使用采用反激式配置的 TPS23754的24V/1A 输出的应用原理图?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David。 我刚刚检查了我们的在线 TPS23754 TI 参考设计集合、并确认 TI.com 上没有24Vout 设计。

    尽管如此、我们仍有一个庞大的离线设计库、我们的应用工程师 Darwin Fernandez 可能会为您找到一个。 我会将此主题分配给他、以便跟进。

    同时、由于这是一个常见的请求(24V)、我很想了解有关所涉及的终端设备的更多信息。 如果您不愿意在公共论坛中分享、请访问 thomaslewis@ti.com。

    感谢您关注德州仪器(TI)的 PoE 产品,我们将全天候为您服务。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅下面的 E2E 链接 、详细了解如何针对24V 输出修改 TPS23754EVM-420。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../690037