This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217中的电源正常(PGOOD) PG_DLY 的最大值是多少?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666090/tps65217-what-is-the-maximum-value-of-power-good-pgood-pg_dly-in-tps65217

器件型号:TPS65217

您好!

从 TPS65217的数据表中我发现 PG_DLY 至少为25ms。 PGOOD (引脚26)上的 PG_DLY 的最大值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AA、

    在 TPS65217数据表中、我看不到 PGDLY 的最小值为25ms。

    PGDLY 是由寄存器0x0D 中的 PGDLY[1:0]位设置的参数、仅指定典型值。

    四个选项是:
    PGDLY[1:0]= 00b = 20ms (默认值)
    PGDLY[1:0]= 01b = 100ms
    PGDLY[1:0]= 10b = 200ms
    PGDLY[1:0]= 11b = 400ms

    由于默认值为20ms、并且在上电序列期间电源正常信号将快速置位、因此通过 I2C 更改该寄存器的值不会对测量产生影响。

    仅指定了 PGDLY 的典型值、无法保证该延迟时间的最小值或最大值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量的值大约为6.9s。 这是合法吗?

    谢谢 BB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这是不合理的。 您的测量值可能与您打开系统电源的时间有关。 测量仅与所有 TPS65217直流/直流稳压器导通且稳压稳定时相关。

    请提供显示以下电压的示波器截图:

    • VIN (AC 或 USB 或 BAT)
    • VSYS
    • DCDC3
    • PGOOD

    请参阅数据表第20页上的时序图图。

    PGOOD 延迟是从 DCDC3处于稳压状态时测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个照片

    VBATT

    LDO4.

    PGOOD

    这是否起作用?

    我参考 TPS65217数据表中的图4 、并看到 LDO4上升时间和 PGOOD 上升时间之间的 PG_DLY。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些显示了具有 PGOOD 的 LDO4的照片

    根据数据表,默认的 PG_DLY 为20ms。 因此、从 LDO4上升时间开始、默认情况下、它必须延迟25ms。

    放大了"第一个高电平(干扰?) "上的 PWR_GD 行显示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PGOOD 在系统中的连接位置? 请分享显示 PGOOD 连接的原理图屏幕截图。

    是否确定正在探测 PGOOD 而不是 LDO_PGOOD 引脚?

    您能否通过 I2C 读取中断以确定是否存在任何故障条件阻止 PGOOD 释放高电平? 没有足够的分辨率可以清楚地看到 DCDC3电压、但在这段时间内它可能在上升。 或者 DCDC1或 DCDC2上可能存在故障。

    LDO4不是 PGOOD 信号的唯一考虑因素、它只是序列中最后一个开启的电源轨。