This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:ISS 和慢启动时间

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666671/tps54620-iss-and-slow-start-time

器件型号:TPS54620

您好!

请告诉我为 TPS54620的 SS 电容器充电的内部电流 ISS。
ISS 的最小值/最大值是多少?
此外、我认为可以通过以下公式获得慢启动时间、但最短时间是多少?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    仅指定了典型电流。 我或许能够在今天晚些时候为您提供一个对最小电流的不能保证的估计值。 我会告诉你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据特性数据、6个 Σ 限值为最小值= 1.667uA、最大值= 2.77uA。 数据看起来不是特别高斯分布、因此实际差异可能会更小。 在任何情况下、这都不能保证、只是一个估计值。