This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:bq24650

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666577/bq24650-bq24650

器件型号:BQ24650

BQ24650数据表 显示、该芯片适用于24伏太阳能电池板。  但太阳能电池板的数据表中提到了以下内容

48节太阳能电池板 VOC 31V、Vmpp 24.8V
60节太阳能电池板 VOC 39V Vmpp 32.7V
72节太阳能电池板 VOC 46V Vmpp 37.4V

太阳能电池板的 VOC 开路电压。  板的 Vmpp 最大功率点。

根据上述太阳能电池板规格、我的结论是 BQ24650不适用于24伏太阳能电池板、仅适用于12伏太阳能电池板是否正确?

如何将24v 太阳能电池板连接到 BQ24650?

是否有任何其他类似 BQ24650的芯片可用于具有上述规格的24V 太阳能电池板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24650技术规格显示该芯片的 Vcc 最大输入为28V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您列出的面板的开路电压高于 bq24650的绝对最大额定值。 您需要在前端添加外部过压保护、以便将 bq24650与24V 面板配合使用。