This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:PD 公式

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662989/tps2h160-q1-pd-equation

器件型号:TPS2H160-Q1

(1)

请告诉我们该器件的总 PD 方程。

以下公式是否正确?

PD = VIN x I (op) + ILOAD1^2 x RON1 + ILOAD2^ x RON2

(2)

请告诉我们 MCU 和 CS 引脚之间电容器的用途是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总功率耗散的公式是正确的。

    电容器仅用于去耦噪声和瞬态。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud - San

    感谢你的答复。

    客户还有其他问题。

    请告知我们您推荐的 CS 电容值。

    请告诉我们 MCU 和 CS 引脚之间串联电阻的用途是什么。

     故障条件下 CS 输出最大6.5V、其 MCU 为3.3V 器件。

     因此、他们考虑在 MCU 和 CS 之间添加附加电路。

     您推荐哪种电路?

    (1) R1、R2、R3

    (2) R2、R3

    e2e.ti.com/.../MCU_5F00_CS.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 引脚和 MCU 之间的 RC 是用于噪声和瞬态去耦的低通滤波器。 我建议使用几微秒的 RC 时间常数。 两种配置都可以、但对于 R2、R3、计算更加简单。

    此致