This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:关于 DCR 电流感应

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666212/lm25141-about-dcr-current-sensing

器件型号:LM25141

大家好、

 

我们希望在以下条件下使用 DCR 电流感应。

根据数据表,我计算了“DCR 电流感应时的电流限制”以及“CCS”和“RCS”。

 

[条件]

VIN=4.5V 至20V

Vout=3.8V

Iout=3.0A (最大值)

fsw=440kHz

LOUT=6.8uH (DCR 为18.4m Ω)

(根据计算(12)、DCR 电流感应的电流限制约为3.88A)

 

[我的结果]

电流限制约为3.88A

CCS 为3.3 μ F

-RCS 为100欧姆

 

*“LOUT/RDCR”为0.000369,“CCS*RCS”为0.00033。

因此,“CCS*RCS”几乎等于“LOUT/RDCR”。

 

我的理解是否正确?

如果您有任何疑虑并建议其他价值、请告知我们吗?


 

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    是的、您的理解是正确的。  目标是选择 RCS 和 CCS、因此 RcsCcs=LOut/Rdcr。

    根据设计、我还计算:

    RCS*CCS=.00033

    LOUT/Rdcr=.0003696

    这两个值之间的百分比差异约为11%。  我建议将 RCS 更改为110欧姆;然后,RCS*CCS=.000363。

    如数据表所述、PCB 布局对于确保噪声和直流误差不会损坏电流检测信号至关重要。  开始布局时、请确保遵循 PCB 布局指南。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru