This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:封装数据

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665855/lm76003-package-data

器件型号:LM76003

您好!

以下是 LM76003数据表(SNVSAK0、P48)中的封装机械数据。

我需要的典型值为(1)、最小值为(2)。 有人可以帮助吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba -我已联系我们的封装团队、以帮助我们回答此问题。

    此致、
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尺寸"1"高度是最小值、而非 GDT 定义的典型值。 该控件应大于或=至100um、但绝不能低于。 这里不能使用典型值、因为它是受控最小值。

    尺寸2是典型尺寸、这意味着它不受控制、没有上限或下限、通常为50um。 您可以分辨它是一个典型的尺寸(由 GDT 绘图规则0定义、因为它在括号中(您将其去掉)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    您的答案中有什么是"GDT"?

    此致。
    Satoshi Obata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几何尺寸和公差、主要是指工程图规则/起草惯例。