This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:有关布局的问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666582/tlv62585-question-regarding-layout

器件型号:TLV62585

你(们)好。

数据表中提供的布局示例建议开关节点通过输入去耦电容器。

我们知道开关信号的噪声很大、噪声不会与 Vin 耦合吗?

请提供建议。 谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    很高兴为您提供支持!

    当您说切换引脚有噪声时、您是对的、但在布局中、所有这些都取决于噪声源和合理信号之间的耦合方式。 实际辐射的是电流、在本布局中、相对于与输入电容器的耦合、电感器电流的贡献比 IC 本身的输入电流小。

    降压转换器中的输入电流按照定义为梯形、如果被视为方波(忽略电感纹波)、则在0A 和 Iload 之间振荡。 相反、电感器电流具有一个三角形状、偏移等于 Iload。 因此、电感器电流中的谐波含量小于输入电流中的谐波含量。 除此之外、我们需要考虑电感器电流与 C1的空气耦合并不完美。

    但让我们暂时将 C1移到左侧并为电感器留出空间(下图)。 这是电源布局中最糟糕的事情、因为会产生一个大环路 pf 高频成分电流。

    这确实有许多影响:

    EMI 最差:此环路的辐射因子在噪声成分频率下最有可能是有效的

    Vin 噪声最差:环路是电感。 输入方波电流具有高不连续性、这意味着 Vin 中的电压过冲

    断开器件的可能性:上述过冲可能远高于绝对最大引脚值。

    我建议遵循数据表建议、作为布局的起点。