This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 380V 交流–480V 交流三相输入。 然后生成500-700V 直流总线

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC2817A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666467/380vac-480vac-3phase-coming-in-rectifier-then-creating-500-700v-dc-bus

主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC2817AUCC28180

您好!

我们是否有满足以下要求的解决方案? 是否有参考设计?

380V 交流–480V 交流三相输入。  然后生成500-700V 直流总线

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想您正在要求一个 PFC 型电源、该电源可由整流三相电源供电运行。
    是这样吗?
    必须有更多的设计要求,如功率级别、效率、功率因数、成本...  等等
    您知道应用程序是什么吗?

    任何 PFC 控制器均可用于从整流三相480Vac 生成700V 直流电压
    在高功率应用中、您可以使用 UCC28180、UCC28070或 UCC2817A
    这些器件的参考设计均适用于单相85Vac 至264Vac、输出为400Vdc
    将整流器从单相更改为三相并将输出电压设置为700Vdc 是一项直接的任务

    此致

    John