This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电子保险丝选择 TPS2595

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666431/tps2595-efuse-selection-tps2595

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS25200

我们需要根据应用手册 SLVA683A 为医疗设备提供用于5V USB 和15V 风扇控制的电子保险丝。

您是否知道何时将对 TPS2595进行安全批准?

UL 2367认证(正在申请中)

单点故障测试期间安全(UL60950)

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    我们已将样片提交 UL 进行评估。 预计在下个月前获得 TPS2595认证。
    如果您在评估期间需要任何支持、请告知我们。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时间范围应该是可以的。
    我们将 TPS25200用于 USB2.0输出端口
    对于新设计、TPS259531也应正常工作、而且它还具有浪涌控制功能、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、TPS259531可用作替代器件。 TPS259531具有可编程的 dVdt 特性、可将浪涌电流限制为所需的值。

    此致、
    Rakesh