This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:用于短路检测的 LM5060

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666373/lm5060-lm5060-for-short-circuit-detection

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069

您好!  

考虑到 LM5060数据表中第8.1.5和8.2.1.2.3节提供的信息、如果 SENSE 和 OUT 引脚之间的差异在可配置 VDS 故障延迟期间超过 VDSTH、则会检测到过流。 在这种情况 下、外部 MOSFET 关闭、其栅极以80mA 的速率放电。

因为 VDSTH 阈值与过流限制相关。 当检测到过流时、LM5060是否会将输出电流限制为过流限制? 我是说 、LM5060在关闭 MOSFET 之前的 VDS 故障延迟期间是否限制输出电流?  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上午

    否、LM5060不限制电流。 它只会超时。 如果需要完全短路保护、则不是一个好选择、因为 FET 可能会损坏。 LM5069具有针对 FET 的功率限制(SOA 保护)和电流限制、如果您需要在短路情况下工作、效果会好得多。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    非常感谢您的快速响应。

    因此,如果使用 LM5060并检测到过流,我需要选择一个能够承受此类电流的外部 FET,对吗? 或者是否需要配置更短的 VDS 故障延迟?


    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上午

    LM5060取决于线路阻抗以限制电流上升时间、也取决于严重过流情况下的峰值电流。 如果"短导体"是高 Z 短路、这样峰值电流在检测点上不会过大(由于取决于 FET Rdson、因此容差非常宽)、那么它可以承受-但这是一种非常罕见的设计、可以实现这一点。 LM5060 OCP 的真正用途是检测"微秒"过流、超时计时器和关断。 它提供浪涌控制、ov、UV、PG。 它适用于不需要短路或电源短路保护而没有保险丝以线路端接不良情况的系统。 有关 OC 故障说明、请参阅 DS 第8.1.5节。 LM5069提供全面保护。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    非常感谢您的所有帮助。

    此致