This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD74120:+ UCD9244、电流感测问题、在独立于负载的情况下读取相同的~3.8A 电流

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, UCD74120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666499/ucd74120-ucd9244-current-sense-problem-reads-the-same-3-8-a-independent-of-load

器件型号:UCD74120
主题中讨论的其他器件:UCD9244

由 UCD9244驱动的 UCD74120设计。 UCD9244显示、无论实际负载是多少、输出端的电流都大约为3.8安。

使用 Fusion Digital Power Designer 1.9.78完成设计

设计规格为:分立式组件、电流感应= DCR、输入电压= 12V、开关频率= 751kHz、输出电压= 0.9V、额定电流= 25A

SRE_MD 连接到 BP3
SRE 连接到 BP3

设计中的一些值:
Rdly = 8.06k
L = 100nH
RS1 = 169k
RS2 = 0欧姆
CS = 1nF
Ratt = 475 Ω
RCS = 2.49k
CCS = 10nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了计算输出电流值、控制器需要知道电流感测信号的增益和偏移。 请确保正确配置 IOUT_CAL_GAIN 和 IOUT_CAL_OFFSET 参数以反映 DCR 感应电路和 UCD74120放大器的感应增益。

    同时检查 UCD74120的 DCR 感测电路是否正常工作。

    此致、

    Zhiyuan