This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97396Q4M:无法打开 MOSFET

Guru**** 2618715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662637/csd97396q4m-the-mosfet-can-not-be-opened

器件型号:CSD97396Q4M

尊敬的先生:

我将使用 CSD97396来实现降压/升压电路。 PWM 和 SKIP 连接到 FPGA。 它们是3.3V 信号。 PWM 频率为400kHz。 无论我更改信号、都没有电压输出。 即使我设置 PWM = 1、也无法在 U17的 SW 引脚上获得任何电压。  在我的测试中、Vin 为12V。 R169和 R170变为1欧姆。

您能否帮助检查问题出在哪里?

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BR、
    我正在研究这一点、希望我在接下来的24小时内能为您提供答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的自举电压是多少? 如果该电压过低、则无法打开 HS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brett Barr、

    我使用万用表测量 C147和 R169上的电压。 BOOTR 引脚电压为4.9V、BOOTR 引脚电压接近于0。

    有问题吗?

    但斯克

    BR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的电流设置为:PWM2_DPWR、SKIP1_DPWR 和 SKIP2_DPWR 始终为高电平、PWM1_DPWR 是400Hz PWM 信号输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、错误地说、PWM 是400kHz 信号。 我将其频率调整为100KHz、并更改不同的占空比。 它仍然没有输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在加电时检查 skip#逻辑状态以确保它未进入睡眠模式。 如果 SKIP#在加电时处于三态、它将需要保持低电平至少100us、以便在变为高电平之前激活器件。

    如果 SKIP#为高电平且自举电阻也足够高、则我们会有一点损失;下一步是检查焊料/连接以确保所有引脚均已连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brett Barr

    非常感谢。

    当我先将 skip 设置为低电平、然后再设置为高电平时、它会起作用。

    但我发现了一件奇怪的事情。

    当我设置电路在降压模式下工作时。 skip1=1、pwm1 = PWM_SIG。 skip2=1和 pwm2=1。 降压侧工作正常。 我测量了电感器上的电压、它会按预期变化。 U18应该像我预期的那样在直通模式下工作、但是 U18上 Vin 的电压是 电感器的双电压。

    2.当我将电路设置为在升压模式下工作时。 skip = 1且 pwm1 = 1、skip2 = 1且 pwm2 = PWM_SIG。 U17的高侧 MOSFET 似乎未完全打开。 输入电压为12V、电感器上的电压仅为0.4V。 U18似乎正常工作、输出信号会随 PWM 频率的不同而变化。

    当 PWM 始终为1时、器件似乎工作异常。 问题是什么?  

    顺便说一下、芯片的输出是否有任何限制? 0~24V?

    谢谢

    BR

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 当 PWM 始终保持高电平时、自举将不会有任何时间为驱动器 IC 充电、从而提供用于开启高侧 FET 的栅极电压。 因此、这就是您看到所看到行为的原因。

    至于最大 Vout、器件内部 FET 两端的最大电压不得超过数据表中建议的 Vin (24V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brett Barr:
    感谢您的回复。

    BR