This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:直流/直流参考设计

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, LM5045, UCC28951, LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663640/ucc28950-dc-dc-reference-design

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: LM5045UCC28951PMP9219LM5046

我的 CTMR 需要隔离器 DC12V 转 DC 24V/50A 和隔离器 DC 24V 转 DC 12V/100A 解决方案,我认为 UCC28950应该能够满足,请帮助评论,谢谢!

谢谢、致以诚挚的问候

苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您关注 UCC28950。 相移全桥对于1.2kW 是合理的。 只需澄清一下、12V 至24V/50A 和24V 至12V/100A 是两个单独的设计吗? 我已要求我的同事更详细地了解您的问题。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    我同意 Ben 的观点、即 PSFB 是一种合理的解决方案、而 UCC28950是该拓扑的最佳选择-
    在如此低的电压下、ZVS 几乎没有任何好处、因此这稍微简化了动力传动系统设计。

    如果您有更多有关规范的信息、请告诉我。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    基于 PM9219参考设计并计划将 LM5045更改为 UCC28951 + UCC2771x,请帮助评论它可以满足 DC12V 至 DC 24V/50A 和隔离器 DC 24V 至 DC 12V/100A 解决方案规格要求,谢谢!

    谢谢、致以诚挚的问候
    苏杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James
    我找不到 PM9219参考设计,您能否仔细检查它,如果可能还包括一个链接? -
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    抱歉、它是 below.e2e.ti.com/.../PMP9219_5F00_schematics.pdf 上的 PMP9219

    谢谢!

    苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 James

    可以、您可以使用相同的基本原理图。 在这些低电压下、相移全桥的 ZVS 特性在降低损耗方面不会为您带来太大的增益、因此我不确定导致变化的原因是什么。 无论如何、可以使用具有集成驱动器的 UCC28950或 LM5046、这可能是一种更简单的解决方案。

    注意不要如原理图中所示将开关 MOSFET 和 SR 并联-例如 Q1、Q2。 当器件切换时、栅极和源极之间可能会形成破坏性的高频、高振幅振荡。 这是由器件和布局中的寄生效应造成的。 最好的解决方案是为每个器件使用单独的驱动器、或在每个栅极中使用低值栅极电阻器、并使这两个器件的布局尽可能相似、尤其是低寄生源极电感。

    可能需要对功率器件进行升级以承载增加的电流。 我找不到 PMP9219的原始文档、因此我不知道其功率和电流水平。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    建议使用一个功率级来完成或并联两个功率级?
    请帮助设计变压器,谢谢!

    谢谢、致以诚挚的问候
    苏杰明