This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:PMP9175问题

Guru**** 2527980 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9175, CSD17527Q5A, CSD17551Q3A, CSD17579Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663447/tps23753a-question-of-pmp9175

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:PMP9175CSD17527Q5ACSD17551Q3ACSD17579Q5A

你(们)好

我们的客户正在考虑使用 PMP9175进行设计、下面的问题即将提出。

1。
有两个 FET、如下图所示、Q5是 DNP。

原理图中将 Q5保留为 DNP 的目的是什么?

2.
CSD17527Q5A (Q3)用于 TPS23753AEVM-235。
CSD17551Q3A (Q7)用于 PMP9175设计。
CSD17551Q3A 的额定电流和功率耗散似乎小于 CSD17527Q5A。
在 PMP9175而不是 CSD17527Q5A 中选择 CSD17551Q3A 有什么原因吗?

你有答案吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na 78、

    这里有 FET、因此我们可以评估不同的封装 FET。 Q7 FET 是我们测试的器件。 Q5。

    2、这两项都经过了测试、可以用于设计中。 但是、我发现它们都是 NRND。 您可以选择产品页面上推荐的备选 FET 之一。 CSD17579Q5A 可能会提供更高的效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NA NA NA 78、

    我想通过这个主题进行登记、因为我们在一段时间内听到了您的反馈。 请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉,我没有得到答复。

    感谢您提供的有用信息。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需道歉! 我们高兴地听到,我们一直在提供帮助。

    我注意到您经常在我们的论坛上发布海报-继续提问!

    此致、