This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825-Q1:TPS3825-50QDBVRQ1已停产、最匹配的器件是什么

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3825, TPS3824, TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666465/tps3825-q1-tps3825-50qdbvrq1-is-obsolete-what-is-the-closest-match

器件型号:TPS3825-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3825TPS3824TPS3823

大家好、

 TPS3825-50QDBVRQ1似乎已停产。 您能否为我提供与此器件最接近的匹配项?

谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared、

    TPS3825有2个输出(低电平有效和高电平有效)和手动复位。

    如果仍然需要两个输出、TPS3824具有两个带看门狗的输出(可保持未连接状态)、而不是手动复位。

    如果只有一个输出正常、则 TPS3823可以工作、它具有看门狗和手动复位功能。

    这取决于您的需求、但我认为同一系列中的另一个器件将是更换的良好开端。

    Michael