This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:电源和 LED 拓扑问题

Guru**** 2553770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666404/tps92662-q1-power-and-led-topology-questions

器件型号:TPS92662-Q1

我是一名软件人员、慢慢深入了解硬件。 我的下一个项目将位于建筑照明领域、使用 TPS92662对大型固定装置进行像素/颜色控制、其中每个像素为6通道 LED、每通道1A。 我将需要多个 TPS92662、每个固定装置大约需要50个。 我有一些相当基本的问题:

  1. 根据推荐的升压-降压电源设计、我是否可以更正使用单个升压转换器获得适当电压(在我的案例中为36V)、然后从该电源运行多个降压转换器、为每个单独的92662供电? 此处是否有实际限制、但应用的合理电流除外?
  2. 我想从每个92662驱动两个6通道 LED、以降低成本。 但这意味着至少有一个、可能两个、都位于单独的 MCPCB 上、通过~ 6"电缆连接到具有 TPS92662的电路板。 这个想法有多糟糕、如果不是一个可怕的想法、我应该怎么做来减轻电感?
  3. 使用多点 UART 时、是否有92662之间的距离指导? 我应该切换到 CAN 的长度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁克斯、您好!

    希望这将回答您的问题:

    1.只要升压转换器能够提供所需数量的降压转换器、您就可以从单个升压转换器输出运行任意数量的降压转换器。 即使我们的 EVM 从单个升压级运行多个降压转换器、这也不是问题。

    2.这实际上应该是好的。 当您短接/打开 LED 时、您希望在每个降压转换器上不使用(或很少使用)输出电容。 这意味着、无论您通过导线长度引入的任何寄生电感是除了串联的降压功率电感之外的简单电感。 EMI 可能是此处的主要问题、但在操作上可以解决。

    3.对于任何时钟频率/比特率,我们建议662个设备之间的最大值为8英寸到12英寸。 但是、如果您使用较低的比特率、您可能能够扩展这一点。 它实际上取决于信号完整性、外部噪声、反射以及 EMI。 因此、它实际上需要在您的特定系统中进行测试。 如果您不需要高带宽、您将具有更大的灵活性。 由于数据表中所述的 Tx 总线停用、我们不建议在662个器件之间使用 CAN。 但是、如果您确实需要很长的距离、则可以考虑对每个器件运行单独的 CAN、尽管这可能会更昂贵。

    但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Clint。 这很有帮助!