This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:原理图审阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118-Q1, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664217/lm5118-q1-schematic-review

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5118

您好!

我使用 LM5118-Q1做了降压/升压转换器的第一个原理图。 该设计基于数据表和 Webench 工具中提供的示例。 规格如下:

  • 输出电压= 12V
  • 最小输入电压= 5V
  • 最大输出电压= 42V
  • 最大负载= 1.5A
  • 还应通过仅更改反馈电阻器将该设计轻松配置为14V 的输出电压。

请查找随附的原理图和相关 BOM。 任何反馈都是非常欢迎的。

提前感谢您。

此致、

Abderrahmane2e.ti.com/.../FAAR_5F00_Schematic_5F00_TI_5F00_LM5118Q1.pdfe2e.ti.com/.../FAAR_5F00_BOM_5F00_TI_5F00_LM5118Q1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../FAAR_2D00_LM5118.pdfYour原理图基本上不错、但我看不到您如何调节输出电压。  如果您通过更改 FB 电阻器来实现它、就可以了。  如果 您需要动态 Vout 调整、您的原理图需要添加此类电路。  

    包含 R251/2-C289的缓冲器应连接到第二个开关节点、即 Q42漏极。  

    我们还建议从输出电源轨断开 VCCX。  

    附加了标记、我添加了一些器件(0Ohm 或 DNP 电容器)、以便在测试期间灵活调整电路。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈和评论。

    关于输出电压调节、我打算通过仅更改 FB 电阻器来创建另一个变体。 不需要动态调整。

    此外、我无法理解为什么建议从输出电源轨断开 VCCX。 如数据表中所述、这可用于降低 LM5118的内部功耗:

    您能否提供有关建议的更多详细信息?

    此致、

    Abderrahman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输出可能为42V、并且可能会损坏 VCCX 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪种情况下,输出可以是42V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否发布了以下内容?
    •最大输出电压= 42V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的意思是:

    最大输入电压= 42V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您愿意、您可以通过零欧姆电阻器将 Vout 连接到 VCCX、这样可以在以后打开 Vout 而不会切断线迹。