This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm5176:I#39;m 使用 LM5176构建 webench 设计、并有一些问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5045, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666411/lm5176-i-m-building-a-webench-design-using-the-lm5176-and-have-a-few-questions

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5045LM5170

您好!

我只为 lm5176构建了 webench 设计、但它不允许我将 Vout 推高。  
能否让大家仔细检查 lm5176是否是适合以下应用的控制器:

输出功率:600W
输入电压:24V
输出电压:20-29V

Webench 设计:
 

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于单个 LM5176、600W 的功率过高、因为集成驱动器无法有效驱动600W 所需的大型 MOSFET。 我们的参考设计为300W、我们还在设计双 LM5176的参考设计以实现更高的功率。 请参阅以下内容:

    www.ti.com/.../PMP21278
    www.ti.com/.../snva792

    我们正在设计一个无需使用 INA 器件的简化双转换器、该报告将在下个月晚些时候推出。

    谢谢
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户能够将其 VIN 更改为30V、我们是否有可使用的降压控制器?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    30Vin 至29Vout 需要大约97%的占空比、您可以考虑使用 LM5045。 但对于您的功率级别、降压模式下的 LM5170可能是更好的选择:它是具有出色功率共享平衡的双相控制器、您确实需要一个小型10V 偏置电源和一个用于电压调节的外部运算放大器。 您可以立即订购 LM5170EVM 并验证其概念。