This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:确定化合物 ID

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664917/bq27542-g1-determining-chemistry-id

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIO

我正在尝试找到锂离子电池的化学 ID 的最佳匹配项。 BqStudio 中未列出确切的电池器件型号和制造商、因此我收集了"化学 ID 选择工具(GPC)简单指南"中所述的数据。 这些说明指示为单元格收集 REST、释放和 REST 日志、然后将 config.txt 压缩在一起并将日志文件命名为"roomtemp_rel_dis rel.csv "。 我完成了所有这些操作、并成功地将文件提交到 GPCCHEM 网页。 但不接受 ZIP 文件、并显示错误消息:

zip 文件的内容出现问题。

  • 无效的 Zip 文件成员- roomtemp_rel_dis_rel.csv
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'hightemp_highrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'roomtemp_lowrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'lowtemp_highrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'lowtemp_lowrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'hightemp_lowrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'roomtemp_highrate.csv'。

网页上的说明是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您的 config.txt 中似乎缺少以下行:

    ProcessingType=2.

    请确保将其设置为使用 GPCCHEM 工具。 此外、请确保 config.txt 文件中也提供了以下设置(您的值可能会有所不同)。 这将告诉工具您要运行的测试、串联的电池数以及 csv 文件中哪些列分别对应已用时间、电压、电流和温度。

    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=1
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3.

    如需了解更多相关信息、请访问 :www.ti.com/.../slva725.pdf


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    config.txt 文件包含所有必需的行、就像所示的指令一样。

    我已附上 ZIP 文件供您查看和评论 on.e2e.ti.com/.../ChemistryID.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    请尝试将所有内容舍入到最接近的整数、然后通过 GPC 工具重新运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    根据错误消息、我永远不会猜测该文件的内容存在问题。 错误消息中没有任何内容抱怨数据的格式。 唯一的抱怨是文件无效和文件丢失。 如果数据格式不正确、则报告文件中的错误消息会产生很大的误导。 也许 TI 有人可以增强报告生成器、以便更好地报告错误消息?

    我按照文档中描述提交说明的要求对数据进行了格式化、"化学 ID 选择工具(GPC)简单指南 SLVA725–2015年9月"。 与您的建议相反、该文档包含10行示例数据、其中包括3个十进制数字(请参阅下面随附的屏幕截图)。 如果文档中的说明不正确、那么 TI 的某个人也许可以更新文档以包含正确的样本数据格式?

    尽管您到目前为止没有任何建议与错误消息相关、但我已经更改了数据的格式、并按照建议将所有内容截断为整数。 我仍然会得到相同的错误响应。

    我已附加日志数据的最新迭代、以便您可以尝试将其提交到 GPC Chem 工具。 当然、这是我要提交 ZIP 文件的 URL: https://www.ti.com/powercalculator/docs/gpc/gpcUpload.tsp 

    我的目标非常简单、我需要创建一个黄金文件、以便编程到 BQ27542进行生产。 此过程的第一步是确定正确的化学 ID。 到目前为止、我已经花了一周以上的时间、无法访问 TI 网站和有关确定化学 ID 的说明。 是否有任何方法可以改善我从 TI 获得的支持?

    e2e.ti.com/.../ChemistryIDD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、
    很抱歉让你失望。 我运行了您的文件、我确实获得了与您相同的结果。 存储工具的服务器正在进行一些更改、因此必须导致您看到的问题。 我已经通知了负责的团队、我希望我们明天就能解决问题并开展工作。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的跟进。 我想知道 TI 服务器"可能"是如何分析 ZIP 存档中包含的两个文件的:

    1) 1) config.txt

    2) 2) roomtemp_rel_dis_rel.csv

    一时兴起、我猜测如果服务器无法解析 config.txt 文件、并且无法按照 Bryan 的建议正确确定"ProcessingType"、那么这可能会产生向我报告的错误消息。 我仔细检查了 config.txt,结果发现它是用16位字符编码的 Unicode,而不是纯 ASCII (8位字符)。 roomtemp_rel_dis_rel.csv 文件也是如此。 我重新处理了这两个文件并将它们转换为纯 ASCII 文件。

    现在、TI 服务器接受了这些文件、我收到一条回复、说这些文件正在处理中、我会在一个小时内得到结果。 嗯、这是48个多小时前的事情。 我还在等...

    我多次尝试提交更新的文件、将数据格式改回原始格式、并使用十进制数字。 所有提交的材料都被接受,但仍然没有收到化学 ID 的答复。

    现在、我不知道该怎么做。 文件已提交、但 TI 服务器无响应。 我随附了一个更新的 ZIP 文件和纯 ASCII 文件、供您测试。

    您是否可以与负责的团队核实我提交的内容?

    e2e.ti.com/.../ChemistryIDF.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过打开您的存档并在没有目录结构的情况下重新存档来获得结果

    并提交给工具。

          
    最佳化学 ID:194   最佳化学 ID (最大) 偏差,%:1.83    

    该工具期望 zip 文件仅包含文件、而不包含文件夹。 虽然它可以容忍一个文件夹、但如果存在复杂的文件夹结构、它似乎会感到困惑。 在您的 zip 文件中、有多个文件夹结构:

    ***** zip\folder1\Folder2\folder3\folder4\files

    它应该只是:

    ***** .zip 文件

    此致、
    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevgen、

    感谢您的回复、感谢您向我发送化学 ID。 我现在可以开始使用 Chemistry ID。

    我看了我创建的 ZIP 文件、正如您所指出的、还有一些其他的文件夹层可能会使 TI 服务器软件感到困惑。 我修改了创建 ZIP 文件的脚本、以便仅包含文件、而不包含附加文件夹层次结构。

    我要评估三个可能的电池单元、因此我希望确保能够对其他电池单元执行相同的过程。 我已经提交了更新后的 ZIP 文件、以验证 TI 服务器是否可以接受该文件、并返回自动响应。 ZIP 已被接受、但我还没有得到回复、超过了20小时。 我已经检查了垃圾邮件文件夹、以确保回复未被发送出去。

    现在、我非常感谢您、Bryan、Kang 和 Onyx 提供的所有帮助、但我想重复一下、而不必再去指一下您和帮助我取得这一进展的其他人。

    您能否了解一下 TI 服务器、了解为什么我没有从最新发布的 ZIP 文件中获得响应? 如果您需要检查 ZIP 或" Config.txt"或"roomtemp_rel_di_rel.csv "文件的内容、我已将其附加到此回复中。

    e2e.ti.com/.../ChemistryID.2018_2D00_02_2D00_17.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dale、

    当我通过同一 Web 界面将文件提交到服务器时、我成功收到了报告。

    它仍然是相同的:

    最佳化学 ID:194   最佳化学 ID (最大) 偏差,%:1.83

    由于这种情况很少见(通常情况下、如果出现错误、您会收到错误报告)、我怀疑您的电子邮件服务器(例如、防病毒程序阻止 zip 附件)或电子邮件地址本身存在差异。
    我会尝试从不同的电子邮件系统(例如使用电子邮件)登录,然后查看问题是否消失。

    此致、
    Yevgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yevgen、
    我是按照您的建议执行的、并从 Gmail 地址提交了我的 ZIP 文件、我在大约15分钟内获得了自动响应。 非常感谢你的帮助。

    事实证明、我们公司使用的垃圾邮件服务会在将所有收到的电子邮件发送到我们的电子邮件服务器之前对其进行检查。 GPCCHEM 工具使用的地址被阻止。 我已将其添加到垃圾邮件筛选服务的白名单中、现在一切都正常。

    再次感谢您的帮助。