This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002:典型应用原理图的推荐封装

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002, TIDA-00623, TIDA-00624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666198/bq50002-recommneded-packages-for-the-typical-application-schematic

器件型号:BQ50002
主题中讨论的其他器件:BQ500511TIDA-00623TIDA-00624

大家好、我正在使用 BQ50002 + BQ500511进行 PCB 设计、按照"典型应用"原理图、我想知道推荐用于电容器、谐振电容器和电阻器的 SMT 封装。 我已经阅读过两个组件的数据表、但似乎没有找到"布局示例"中使用的封装的参考。  

对于发送器的这种典型应用、推荐/使用的封装是什么?

另一方面、在"典型应用"原理图的同一页中、标签 TP22和 TP21是什么意思? 可以在 BQ50002的引脚8与 BQ500511的引脚22之间的连接中找到该引脚。 还有其他标签、例如 TP45、TP46、TP5、 TP12.

谢谢、

维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    有关布局和封装信息、请查看 TI 参考设计 TIDA-00623。

    典型应用原理图上列出的测试点(TP)是可添加到设计中的良好 TP。 它们可用于故障排除或调试。
    该原理图是 EVM 的一个引脚、具有更多用于评估的元件、因此仅保留了该原理图中的关键元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我已经阅读了 TIDA-00623文档、但没有关于布局设计中电阻器和电容器所用封装/用例的规格。  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此信息将显示在 TIDA-00624产品文件夹的 BOM 中。 大多数电阻器可以是0402。 建议不要缩小电容器的尺寸。
    产品文件夹中也有布局文件。