This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:基准电阻器值。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666413/tps7a4101-reference-resistor-values

器件型号:TPS7A4101

我想知道输入电压为28V、输出电压为24V 的电阻器值吗?  我无法计算公式(Vref?????)  我使用了 Vin、但它不适用于规格数据表第10页中的 R 值。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到 Vref (内部)电压特性(1.173V)、但用于9V 输入电压。 这是否适用于28Vin?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫伯特、您好!

    内部基准电压是误差放大器的一个输入、另一个输入是 FB;因此、当 Vout 处于设定电压时、Vref 等于 VFB。  数据表中的图3显示了 VFB 在温度和输入电压范围内的变化情况。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我挑选了我的电阻器。