This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:简化的平衡应用

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666428/bq29200-simplified-balancing-application

器件型号:BQ29200

我正在寻找一种低成本解决方案来平衡100多节串联锂离子电池。  我想在以下配置中使用 BQ29200:

C4  

}BQ

C3

BQ{

C2

}BQ

C1

我不需要 OVP、只需要平衡。  由于我 必须重复电路超过100次、我想知道是否可以 消除除 R_CB 之外的所有外设组件、如图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    OUT 是输出、如果不使用、您可以将其保持断开状态。
    CD 引脚将拉取或灌入电流、因此我将使其保持断开状态、这基本上是一个非常小的电容、用于在您不打算使用的输出上实现快速响应。
    输入通常需要使用滤波器来防止电池瞬变造成损坏。 该器件需要使用电源滤波器使 VDD 正常运行。