This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:UCD9090A#39;s 振荡器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666280/ucd9090a-ucd9090a-s-oscillator

器件型号:UCD9090A

您好!  

我计划在电路板上使用 UCD9090A、主要用于对开关稳压器进行定序和监控。 所有稳压器都是如此  

在 CLK 模式下使用、其中时钟由 FPGA 生成。 我已经看到、UCD9090A 具有可编程 PWM 输出、  

它可以用于此目的、并且由于它会"始终开启"、因此我不必担心导致的电源轨过冲

在 FPGA 失去图像时切换回 RT 模式。

在我们的应用中、必须将开关噪声保持在明确的频率(例如625kHz)、但这是我找到的唯一数据

内部振荡器频率为250MHz +/- 10MHz。

这是否意味着不同器件的频率可能会变化+/-10MHz? 您是否有频率与温度间的关系图?

感谢您提前回答。  

此致、  

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在温度范围内、振荡频率有大约+/-4%的变化。 在较冷的珍珠下、频率较高。

    此致

    Yihe