This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:处理蓄电池 PCM 上的故障状况

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666049/bq24079-handling-fault-conditions-on-battery-pcm

器件型号:BQ24079

我目前使用的是连接到具有 PCM 的电池的 BQ24079。 我们最近发现 PCM 具有焊球、可在不同位置桥接 PCM。 我们正在尝试评估这些焊球在充电和放电期间对 BQ24079的影响。 下图显示了 PCM 电路以及焊球根据其尺寸和电路板布局可能短路的位置。

Inline image 1

我对位置2和7/9非常关注、但我有兴趣听取您的意见。 我在下面描述了我对会发生什么的理解、因此如果我不理解任何内容、请告诉我。
  • 位置2:这会使电芯通过 R1短路(330欧姆)、并在电路上产生12mA 负载。 我的理解是、这会增加从 BQ24079发出的"电池"电流并影响充电终止。 目前、该器件在电池电流为50mA 时终止、但在这种情况下、实际电池电流需要降至38mA、以应对通过 R1的12mA 负载。
  • 位置7/9:两个位置之间的短路将显示为与电池和 BQ24079串联的电阻。 如果电阻足够大、它将显示为与电池串联的压降、并导致 BQ24079误读电池电压。 例如、如果电池电压为3.5V、电阻为1欧姆、则500mA 的充电电流将意味着 BQ24079的"电池电压"为3.5 +(0.5)(1)= 4V。 在这种情况下、BQ24079将更早进入恒压模式、串联电阻将基本上限制流入电池的电流。