This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:电池停止充电

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666143/bq24725a-batteries-stop-charging

器件型号:BQ24725A

我们的一些原型板无法继续为电池充电。

我已经介绍了 BQ24725A 充电的所有要求、所有要求都是有效的条件。

我看到的是、充电器 IC 未正确驱动控制电池充电电压的高和低 MOSFET。

在工作条件下、我们在这些引脚上看到大约735kHz (包括 btst 和相位)的良好方波。

工作循环:

工作自举:

工作高电压:

工作阶段:

现在、当我们比较工作中的充电器 IC 和非工作中的充电器 IC 时、我们会看到巨大的振铃、根本不会产生方波。

故障引导:

故障 HiDRV:

故障阶段:

是否有人对导致我们的充电器 IC 开始振铃而不是正确为电池充电的原因有任何见解?

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正常波形显示了典型电感器 CCM 运行。
    显示了电感器 DCM 运行模式下的"非工作充电器 IC"波形。
    如果电池电压增大或设置较低的充电电流、您可以看到 CCM 波形更改为 DCM 波形。 因此、CCM 和 DCM 波形对我们的转换器都是可以接受的。
    请提供有关"充电器 IC 不工作"的详细信息。 例如:充电电流调节不起作用或充电电压调节不起作用...

    请检查电池电压和充电电压/电流寄存器值。 如果电池充满电、转换器可能会以 DCM 运行。
    2.测量 VSRP-SRN 以查看其是否达到限值。
    2.测量 Vacp-acn 以查看它是否达到限值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    我们看不到任何由充电器 IC 或电池电源线上的电流钳位测量的电池充电电流。

    我们有一个两节电池设置。 我们将使用15V 电源进行充电。

    "不工作"器件的两节电池电压为6.4V (几乎完全耗尽、但用半节电池代替不能解决问题。

    我们的交流检测电压为2.52V、ACOK 被拉高。

    ILIM 电压设置为440mV。

    ACFET 和 RBFET 均已启用、我确实看到了正确的系统电压。

    要回答您的问题:
    1)
    对寄存器进行编程和读回后、我看到:
    0x12 - 0xF932 (默认值、测量充电电流除外)
    0x14 - 0x07C0 (将充电电流设置为1984mA)
    0x15 - 0x20D0 (将充电电压设置为8400mV)
    0x3F - 0x0700 (将输入电流限制为1792mA)
    0xFE - 0x0040 (制造商 ID)
    0xFF - 0x000B (器件 ID)

    2) VSRP-SRN 为0V (两个引脚在电池电压下测量)(在工作器件上、我确实看到了可测量的差异)

    3) Vacp-acn 为0V (两个引脚在电源电压下测量)(同样、在工作设备上、我可以测量压降)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供详细信息。 它可以加快调试工作。
    显示了"无法正常工作"的电路板开关波形
    1、LOFET 始终先开启。
    2、两个 LODRV 刷新脉冲之间小于10us。

    对我而言、a.转换器未锁存;b.刷新脉冲频率过高;
    请检查
    BTST 电容器和 HIFET。 它是否损坏?
    2.更换 IC 后出现此问题。 我们能否重新焊接 IC 以避免焊接问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我一起处理这个问题!

    这是 LoDrv 的波形。  我确实会看到 lodrv 上的自举定期刷新。

    Lodrv 脉冲之间似乎约有10uS (波形显示了一些重影捕获)。

    我检查并更换了自举电容器(47nF)和 HiFET (SIS412DN)、并获得相同的结果。

    我没有能力更换 BQ IC。  我在另一个板上尝试过、但失败了。  该板在最初组装时可以正常工作、因此我不确定发生了什么变化。  我还有另外2块电路板表现出同样的行为。  而大约10个仍然正常工作。

    还有什么想法吗?

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要仔细查看原理图和布局、因为很少有电路板能够正常工作、很少有电路板无法用于同一设计。 您是否要将原理图和布局发送到 wang-li@ti.com