This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:充电电流不一致

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ4050, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665522/bq24770-inconsistent-charge-current

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件:BQ24773BQ4050

您好!  

我使用的是基于参考 BQ2477x-EVM 的 BQ24770、该参考设计最初具有 BQ24773。 虽然除了 BQ24773、我们还实现了控制 BQ24770所需的所有逻辑、但我们看到的结果与 BQ24770的充电电流不一致。 如果我们启用充电、并写入充电电流值、如果 BQ24770的充电输入存在任何毛刺脉冲、则充电电流将下降并锁存到130ma 左右。 BQ24773上不会发生这种行为。 我们将测量 bq4050参考电量监测计设计中的充电电流。 当我们使用 BQ24770开始充电时、我们有类似的行为、BQ24770已设置或默认为3A 充电电流、并将持续锁存至130ma、我们通过将充电电流值更改为896来更正此问题、 它接近我们希望从充电器中获得的15W 功率。

BQ24770中是否内置了某种保护机制、可强制充电电流降至此下限、是否有办法绕过它、而无需通过电量监测计持续检查充电电流并重置 bq24770上的充电电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24773和 bq24770应具有相同的保护功能。 bq24770是 SMBus 器件。 bq24773是 I2Cc 器件。 这对我来说只是个不同。
    要调试此问题:
    1、比较寄存器的值(如充电电流寄存器...) 故障事件之前和之后
    2."如果我们启用充电、并将充电电流值写入 BQ24770的充电输入中存在任何毛刺脉冲、 然后充电电流将下降并锁存到大约130ma。"我认为输入电压下降太多、充电电流寄存器或其他寄存器值将被复位。 启用充电后、请检查 ACOK 和 VCC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 bq24770和 bq24773上的行为应该相同。 遗憾的是、我们发现我们的 EVM 制造版本在行为上存在这种差异。 是否有任何材料应该不同于 TI 生产的 EVM 以及您为 EVM 提供的参考设计、这些材料会影响充电行为? 根据文档、即使 POR 充电电流应为0mA、这不是130mA、这是我们使用 bq4050测量的电流、也小于384mA 的预充电电流。 充电器上的 VCC 为18.5V、ACOK 为2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 bq24770和 bq24773、在 POR 上、
    a。如果 Vbat>Vsys_min 阈值,则充电电流为零。
    b.如果是<Vsys_min threshold, the auto wakeup function is default enabled which allows 128mA charging current.
    当您发现该问题时、Vbat 和 CELL 引脚设置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、电池被上拉至大于3V (3.3V)的高电平。 电池电压为15.85V、即使我们将最大充电电流设置为16800。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我被误解了。 在15781mv 时测量电池电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要调试此问题、我们必须确定 哪个环路控制转换器。

    现在、充电电流为130mA。 我们必须检查充电电流寄存器值、并将其与充电电流进行比较。

    如果充电电流寄存器值远高于130mA。 让我们逐步检查其他循环:

    a.充电电压环路:充电电压寄存器值与电池电压间的关系(充电使能端)

    b.输入电流限制环路:Vacp-acn 与输入电流寄存器值和 ILIM 引脚值间的关系

    c.输入电压与 Vindpm 寄存器设置间的关系

    d.读回充电电流寄存器值、将其与130mA 进行比较。