This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z655:以其 I_max 驱动 CHG 栅极

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665424/bq20z655-driving-the-chg-gate-at-its-i_max

器件型号:BQ20Z655

团队、

我有一位客户希望将栅极驱动电流提高到器件的最大能力。 数据表指定了负载电容为4700pF 时的关断时间、而第20页的应用原理图中的图3显示了与栅极串联的5.1K 电阻器。

 

  1. 充电(CHG)和放电(DSG)引脚能否直接驱动栅极? 如果不是、栅极电阻的最小值是多少?
  2. 为什么原理图使用5.1K 电阻器? 在考虑米勒效应时、该较大的值会阻止 FET 在合理的时间(小于200us)内关断?
  3. 可驱动进入和流出 CHG 和 DSG 引脚的最大峰值电流和稳态电流是多少?
  4. CHG 和 DSG 引脚电流限制是否在内部受到保护?

 

此外、我们是否有可以共享的内部驱动结构的方框图? 它是否与 bq76200的方框图非常相似(显示在 SLUA794的第3页上)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    理论上、如果您不断开部件、引脚可以直接驱动栅极。  未指定栅极电阻器的最小值。  需要一个电阻来限制进出引脚的电流。  数据表未指定最大电流。  当 Q5 (bq20z655-R1 DS 页20)打开时、外部电阻器必须限制来自引脚的电流并在反向充电期间耗散功率。  虽然您可以增大电阻器的尺寸、但您将从引脚中拉出更多电流、并且可能需要使用肖特基将引脚钳位到 GND。  同样、未指定引脚的电流限制、但会有一些限制。

    5.1k 电阻器与所用的 FET 很常见、并提供足够的开关时间。 通常不需要快速切换以避免在放电截止期间激发电池的电感并产生较大的电压尖峰。  如果 FET 变大、开关速度会变慢、而电阻越小、可能会有所帮助。

    3.输出由电荷泵提供,其持续输出电流将较低,可能为20至40uA。  内部开关将具有一些电阻、它不是参数值。  大多数电流将受到外部电阻器的限制。

    4. CHG 和 DSG 引脚的设计性质将具有电流限制、但这不足以保护它们免受损坏。

    如需其他参考、您可以查看 slua529、但该器件没有规格。   

    bq29330数据表几乎没有显示 FET 驱动器的详细信息。

    应用手册 slua436 图1可提供有关驱动器结构的最佳可用视图。  虽然图1和6未显示 DSG 电阻器、但我将其理解为简化图、不建议在0欧姆时运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WM5295和团队、

    我们是否有关于上述请求评级的任何硬数据? 问题在于、客户需要足够快的开关速度才能在保护 FET 的 SOA 范围内工作、但速度却足够慢、不会产生大的电压尖峰会导致电感。

     

    客户尝试 实现低于200us 的开关速度、但5.1K 电阻器与米勒效应相结合会导致 FET 在4ms 时进行开关。 在这种低速下 、其100A 保护 FET (BSC016N04)的额定电流仅为10A (SOA)左右。 几乎不足以保护短路。

     

    他们尝试将5.1K 电阻器更改为1K、并测量了150us 的开关时间。 这对于此应用来说是非常可接受的速度,但 他们 不知道 自己是否通过这种方式长期损坏了器件。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、
    该器件在 DSG 和 CHG 引脚上没有绝对最大电流。 在正常工作模式下、将 CHG 和 DSG 驱动为高电平、内部电荷泵将电流限制在大约10uA。 它可以连续提供该电流。
    对于输出低电平条件、如果您查看数据表、则可以根据典型和最大下降时间计算内部电阻。 您将看到典型值可能为3.4k 欧姆、最大值约为17k 欧姆。 未指定最小值、但可能约为2k。 输出低电平应无限期地从标称电压灌入电流。
    1k 外部电阻器应该可以。
    随着电阻的降低、来自引脚的电流将随着连接反向充电器而增加。 如果您有此要求,请确保保持在电阻器和 IC 封装功耗范围内。 需要使用一个小电阻器来添加肖特基二极管来限制来自 IC 的电流。 如果您的系统可能会遇到 ESD 来限制流入引脚的电流、则电阻器可能不应小于几欧姆。