This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717-Q1:1.8V 固定输出反馈网络电阻值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666199/tps717-q1-1-8v-fixed-output-feedback-network-resistor-values

器件型号:TPS717-Q1

TPS71718-Q1的反馈网络中使用的电阻值是多少?  在确定关断后输出电压的衰减时、是否应考虑其他任何接地电阻?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于 TPS717-Q1的固定输出版本、电阻分压器电流为2.5uA。  对于1.8V 版本、这将为我们提供720K 的总接地电阻。 这是从 OUT 到 LDO 内部 GND 的唯一路径、有助于在禁用 LDO 后使输出电容放电。

    非常尊重、

    Ryan