This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/最小输入和输出电容

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666371/bq25703a-bq25703a-minimum-input-and-output-capacitance

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道、如果用户能够接受该电容上的纹波电压、则可以减小输入和输出电容。 那么、您是否具有最小的输入和输出电容来保持稳定运行?

这是客户的输入和输出要求。

  • 输入电压:5V 至9V
  • 2节电池应用
  • 输入电流限制:3A

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入6x10uF 0805陶瓷电容器。 VSYS 总共需要47uF 的有效电容。 VSRN 需要10uF 电容器。 我们花费了大量资源来评估具有该值的性能。
    我不推荐其他价值。 我们可能会花很多时间、但结果不好。