This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用电位器通过锂离子电池控制3W LED 强度

Guru**** 2558720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663676/control-3w-led-intensity-with-li-ion-cell-using-potentiometer

主题中讨论的其他器件:LM3410TPS54200

1.我必须控制3W 单 LED 强度,当用户旋转10K 电位计时,需要以线性方式将强度从0变化到100%。

2.是否有任何专用的低成本 ASIC 解决方案可用于此目的。

3.我检查过的大多数人都需要像这里那样向 IC 发送 PWM 信号
www.ti.com/.../products.html 线性;DC/DC 和 P2297 =模拟

我正在寻找一些解决方案、其中电位计可以直接进行调光、而不是为 ASIC 连接额外的电路


4.锂离子电池的电压:3至4.2V
如果正在充电、则电压从主适配器变为5V

因此、IC 的输入电压从3V 变为4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的组中唯一一款能够在锂离子电压电平下工作的器件是 LM3410。 但这也需要 PWM 信号进行调光、并且需要采用 SEPIC 配置。 或者、它将需要一个具有低输入电压升压的两级解决方案、后跟一个具有模拟调光功能的降压解决方案。

    我将让另一个小组来看看这一点。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、我们没有满足您所有要求的器件。

    您还可以查看 TPS54200、但输入电压高于4.5V。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    您能不能建议我如何使用10K 电位器通过 TPS54200将光强度从0变化到100%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我请我的同事在该器件上为您提供支持。 她很快就会回复您。

    谢谢。
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    感谢您的回答。 将等待响应。

    谢谢
    VT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!
    对此进行了任何更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于中国新年假期而延误。

    我检查了模拟调光模式、它仍然需要 PWM 输入进行模拟调光。

    因此、仅使用电位器并不适用。

    谢谢。

    平路机、

    Kenneth