This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:并联电池组极性保护...

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666107/lm74610-q1-polarity-protection-for-parallel-battery-pack

器件型号:LM74610-Q1

大家好、

我正在尝试在 LM74610中使用半自动 FDN327N PowerTrench MOSFET 进行设计、以便为4组并联锂离子电池提供极性保护。  我不想让向后插入的电池产生问题。  如果我在 J1处检查反向插入的电池的电压、我将读取负2.5伏电压。  正确插入电池后、在 J1处测得的电压为正3.5伏。  我的电路有什么问题、或者这是此应用中的错误 TI 器件吗?

谢谢、

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图没有通过第一篇帖子... 希望这次能...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运气不好... 我可以根据要求通过电子邮件发送原理图...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您发表问题、请通过"karikalan@ti.com "将原理图发送给我进行审核。


    此致、
    Kari。