This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:可进行 Gang 写入

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664954/tps53679-gang-writing-possibility

器件型号:TPS53679

您好、TEEM

客户希望缩短 TPS53679芯片的初始设置数据写入时间。

目前、使用 Fusion Digital Power 设计器大约需要一分钟的时间。

是否有任何方法可以减少这种写入时间、例如 Gang 写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    您能否详细介绍一下客户目前是如何对 TPS53679进行编程的? 我正在与 GUI 团队合作以提供帮助、但我们无法根据您的帖子给出明确的答案。

    1. 他们是在 TI EVM 上还是在自己的电路板上使用标准设计器 GUI?
    2. 他们是否尝试对多个器件或多个控制器进行编程?
    3. 此外、客户是否每次都使用软件脚本或 XML 项目?  

    根据使用制造 GUI 或命令行的情况、可能会更快。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    客户正在使用 TI 的 USB-TO-GPIO 并在客户自己的电路板上进行写入操作。

    他现在是通过单个控制器写入、不是多个控制器。

    他每次都在使用 XML 项目。

    此致、

    Yoshifusa Wada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    感谢您的告知。 是用于生产环境还是仅用于控制器的常规验证? 我提出这一要求是因为、如果脚本是用于大批量配置部件、这可能是合适的。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

     

    感谢您的大力支持。

    我关注客户工作环境。

     

    它们的板在生产级别。

    只有一个控制器集成在其主板上。

    因此、它们不可避免地更换其电路板并每次使用 USB-TO-GPIO 设置数据。

     

    此致、

    Yoshifusa Wada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshifusa、

    如果这是为了生产工作、客户希望使用他们之前决定的设置配置控制器、我建议切换到 Fusion 制造工具。

    www.ti.com/.../FUSION_MFR_GUI

    在安装帮助指南后、可提供帮助指南以指导您完成设置、实施后、一定会加快生产过程中的编程速度。

    如果您需要任何帮助、请告诉我!

    谢谢、

    Carmen