This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:VIO 电源输入

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665934/bq76pl455a-q1-vio-power-input

器件型号:BQ76PL455A-Q1

大家好、我目前正在使用此 IC 设计 BMS、在数据表中、它说对于基本 IC、VIO 应连接到与微控制器相同的电源、 是否可以使用受监控的电池、这与使用顶部为 IC 供电的方式类似?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    从技术上讲是可以的、但我强烈建议您不要这样做。 在实际系统中、电池上会出现噪声和瞬态、VIO/MCU 需要清洁电源。 如果这样做、您可能会遇到高下降率和许多损坏的 IC、以及可能不可靠的系统。 VIO 通常由与 MCU 相同的电源供电-通常是 PMIC 的输出。

    如果所有其他操作都失败、则如果您不想使用 PMIC、可以尝试使用降压转换器后跟 LDO 等器件来提供干净的电源轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复、这对我来说确实是有帮助的。

    使用 UA78M33CKVURG3等电压稳压器是否能够通过电池供电、因为该器件应输出稳定的电压、因此应将瞬态和噪声降至最低?

    提前感谢、

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    看起来它可以正常工作。 需要考虑的一件事-如果 您将该线性稳压器从第二或第三节电池中取下、那么随着较低电池的放电速度更快、您会自然地在电池组中产生不平衡。 这将限制电池 组的有用容量。 因此、我建议使用 电池组顶部的降压 DC-DC 转换器、后跟 LDO 来清理信号。 这还将降低 功率耗散、并有助于使电池组保持更平衡。

    如果您 可以创建额外的不平衡、则仅线性稳压器方法将起作用。 如果您对直流/直流方法感兴趣、我建议查看 SIMPLESWITCHER 系列并利用 WebBench。 这为您 提供了一个良好的起点、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    啊,我看到了! 这使其更加清晰。

    非常感谢您的帮助、祝您度过美好的一天。

    此致、
    Alex