This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:低负载时的效率

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666221/tps62740-efficiency-at-low-load

器件型号:TPS62740

您好!

我正在使用 TPS62740器件检查电路。
该应用是一款无线电源单元、可从 TPS62740器件为微型计算机供电。
规格如下。
我的应用希望在负载较小时抑制损耗。
因此、我想在负载较小时检查效率。

我想问你一个问题。
0.5uA 和1uA 之间的效率是多少?
如果您告诉我、因为它是可预测的、那将会很有帮助。
0.5uA 至1uA 的目标效率值约为50%。

(规格)
输入电压:4V 至5.5V
输出电压:3V
输出电流:0.5uA 至10mA

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji-San、

    是的、TPS62740在这些非常轻的负载下是最高效的器件。 D/S 显示了在1uA 负载、介于50-60%之间时3.3V 输出电压的效率。 它将在较轻的负载下持续下降。

    请确保使用以下技术测量效率: www.ti.com/.../slyt558.pdf