This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165EVM-HD-P50A:输出电流过低

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165EVM-HD-P50A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665989/lm5165evm-hd-p50a-output-current-too-low

器件型号:LM5165EVM-HD-P50A

尊敬的团队:

您能否为我在 LM5165EVM-HD-P50A 中遇到的以下问题提供支持?

在原理图中、我修改了 R8和 R9、以达到更高的输出电流(请参阅下图)。

这些是我使用的值:

R8 = 47k Ω

R9 = 100k Ω

根据我的计算结果、像这样、我希望达到 ca。 输出电流为100mA、但电路板绝不会超过65mA。

请提供建议吗?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basil、

    建议对 COT 模式进行以下更改、以支持5V @ 100mA 输出

    对于~300kHz Fsw、R9 = 100k
    2. R8 RLIM 需要设置为180mA、使用 RLIM = 24.9K
    Lbuck 使用150uH 电感器
    将 R11更改为2 Ω。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢您的快速回复。
    我会尝试并告知您。

    谢谢、此致、
    B