请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165EVM-HD-P50A 尊敬的团队:
您能否为我在 LM5165EVM-HD-P50A 中遇到的以下问题提供支持?
在原理图中、我修改了 R8和 R9、以达到更高的输出电流(请参阅下图)。
这些是我使用的值:
R8 = 47k Ω
R9 = 100k Ω
根据我的计算结果、像这样、我希望达到 ca。 输出电流为100mA、但电路板绝不会超过65mA。
请提供建议吗?
谢谢、此致、
B