This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:用于实现更高电流输出的两相解决方案

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665651/lm5175-2-phase-solution-for-higher-current-output

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

目前、我有一个使用 LM5175降压/升压控制器的工作设计。

该设计工作出色、目前正在生产中。 20V-30V 输入、24V 10A 输出。

我将很快启动的下一个项目是一个具有非常相似规格的系统、只有输出电流将增加到20A (可能更高)。

根据 LM5175产品页面、此控制器的最大输出电流额定值为20A。

我经常在这个论坛上停下来浏览一下、并且我注意到随着时间的推移、在输出更高的电流时、建议使用两相解决方案。

由于我已经有一个针对10A 输出的工作设计、因此在开发时间和上市时间方面、重复使用此设计并将2个电路放置在并行电路上是非常好的。

因此、我的问题是:是否可以在这种并行配置中使用 LM5175? 也许可以像 线性技术应用手册中建议的那样以简单的方式?

如果是、是否有任何文档包含使用 LM5175进行此操作的指南?

如果没有、您可以建议使用哪些其他解决方案来满足我的系统要求?

此致

 -Mats

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您考虑 LM5176。 您可以继续进行设计、但将 IC 更改为 LM5176、请记住要调整 RT 电阻器以保持开关频率不变。 还有一篇文章介绍了如何并联两个 LM5176以实现更高的功率(单击下面的链接)、目前我们正在研究一个简化版本、该版本将在几周内发布。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp LM5176&tisearch=搜索-一切
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youhao,

    感谢您的评论。

    只需说明一下、通过切换到 LM5176、可以继续使用适用于20A 输出的单相解决方案吗? 还是仍然建议采用两相设计?

    是否有机会获得有关您正在使用的简化两相版本的一些提示?

    -Mats
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前使用 LM5176进行了300W 参考设计。 请参阅以下链接。

    www.ti.com/.../PMP21278
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youhao,

    谢谢你。 这将大有帮助。

    您认为此设计在24V 20A 输出下的性能如何? (如果相应地调整电感器和 FET。
    您认为480W 的输出功率对于单相而言会太大吗?

    -Mats
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于24V 20A 输出、我建议您并联两个 LM5176。 我担心集成驱动器可能无法比 TIDA 设计中所示高效驱动更多 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在考虑此设计时、这也是我的关注点、但外部 MOSFET 驱动器是否无法解决这一问题?
    与上面建议的两相解决方案相比、使用 MOSFET 驱动器会降低 BOM 成本。

    您是否对24V 20A 单相设计有任何其他顾虑?

    我主要是被软件工程师包围的,因此我周围没有人可以与我讨论这个问题。
    非常感谢您的想法。

    您还提到了一个简化的两相解决方案、该解决方案将在几周内发布。
    我需要注意这一点。 这将在哪里发布? 我是否可以订阅以在发布时获得通知?
    您目前能否提供有关此简化解决方案的更多信息?

    -Mats
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外部驱动器是一种解决方案、您需要两个半桥驱动器。 外部驱动器必须能够设置死区时间。 LM5176具有内部自适应死区时间、如果使用外部驱动器、死区时间将会缩短。 此外、单相需要更大的电感器、这可能比双相的两个更小的电感器更昂贵。 您需要进行折衷。